ARTICLE
Comment le contrôle à distance peut optimiser l'utilisation des équipements et augmenter la productivité et la sécurité.
Par Wesco | Mai 17, 2022
Temps de lecture: 3 Minutes | Afficher la version anglais
Une entreprise peut-elle se permettre de négliger les meilleures méthodes de gestion des équipements industriels et de contrôle de la logistique ?
De plusieurs façons et à bien des égards, le contrôle et la surveillance à distance peuvent réduire le travail manuel, permettre aux équipements de prendre des décisions de manière indépendante, surveiller les opérations, optimiser la sécurité des opérateurs (humains) et améliorer l'utilisation des équipements.
La gestion des opérations signifie l'application de la technologie de transformation numérique pour suivre le taux d'utilisation des équipements et autres paramètres permettant d'optimiser le cycle de production et/ou de tout autre processus d’une usine. Le contrôle des opérations utilise des solutions industrielles numériques telles que les dispositifs IoT et des périphériques informatiques afin de surveiller les performances des équipements et l'environnement immédiat de l'usine entrant dans un processus bien déterminé. Le contrôle des équipements est abordé lorsque des indicateurs de performance clés sont disponibles, notamment les niveaux d'efficacité globaux des équipements ainsi que les taux de rendement réels totaux, …etc.
Le contrôle à distance, dans son principe, permet de superviser et de contrôler divers aspects d'un procédé industriel à partir de n'importe quel endroit (à distance). Par exemple, il peut s'agir de l'état d'une machine, de l'état des opérations dans l'usine, et pas simplement d'un processus qui a été perturbé en raison de facteurs externes tels que les variations des conditions météorologiques et/ou d'autres incidents imprévus. Le contrôle à distance ne peut être accompli (est rendu effectif) que si des solutions industrielles sont embarquées localement, Il s’agit essentiellement de logiciels (software) et de composantes électroniques (hardware : dispositifs IoT), qui vont être contrôlés par un système de gestion à distance tel une plateforme IoT ou un réseau industriel. Les données sont enregistrées de manière centralisée afin de fournir un aperçu de chaque détail au sein de l’entreprise en tout moment du cycle de la production/fabrication.
L’équipe d'automatisation de Wesco Canada a été sollicitée par un client pour l'aider à améliorer la stabilité d’un de ses produits et optimiser ses coûts en développant une solution IoT permettant de surveiller et de contrôler à distance la température et le transport d'un lubrifiant de haute gamme. Découvrir la solution IoT.

Une infinité de possibilités pour des solutions industrielles
On considère que le contrôle à distance se produit lorsque le contrôle des opérations (processus) est effectué à distance. Les termes industriels liés au contrôle à distance comprennent l'utilisation des équipements (machines), la qualité du débit et la gestion à distance. Le contrôle à distance est un élément essentiel de la mise en place d'une usine automatisée où l'intervention humaine est réduite à son minimum.
Le "contrôle à distance" et la "surveillance des opérations" ont des points communs, mais aussi des différences singulières. La surveillance des opérations se concentre sur les activités internes tels que les temps d'arrêt non planifiés et l’optimisation de l'utilisation des équipements et des actifs. Le contrôle à distance ou la gestion à distance utilise du personnel basé à distance pour la surveillance des opérations de l’usine, garantissant ainsi la continuité des procédés industriels, indépendamment de la présence de l'opérateur et ce, qu’il soit à son domicile ou en déplacement.
Avantages résultants d'une productivité et sécurité accrues
La capacité d'appliquer des solutions industrielles pour le contrôle à distance peut avoir de multiples avantages. Elle offre la possibilité aux opérateurs de travailler à distance sans se mettre en danger lors d'une pandémie, en cas de réduction de personnel et/ou la distanciation physique est requise. Les activités de maintenance et/ou d’intervention à distance sont également possibles grâce à la technologie permettant la surveillance à distance des équipements présentant des problèmes de fonctionnement, en temps réel.
La surveillance des opérations (des équipements) est appliquée conjointement avec le contrôle à distance pour atteindre des objectifs spécifiques. La surveillance des opérations à distance représente deux capacités : la surveillance des actifs à distance et l'accès des opérateurs au contrôle (des opérations, du processus) à distance. Grâce à ce processus combiné, les manufacturiers peuvent entamer le processus de numérisation de leurs installations afin d'améliorer l'état de leurs équipements et la capacité de surveillance à distance.
Pour en savoir plus sur les solutions IoT et les possibilités d'accès à distance, contactez votre représentant local Wesco.
L'histoire du succès de Wesco
Système IoT pour améliorer la stabilité et la qualité des produits